Monday, August 8, 2011

Power Supply Constant Voltage (CV) and Constant Current (CC) Modes

Young engineers and technicians often have trouble understanding constant voltage (CV) and constant current (CC) settings on a variable power supply when testing. Also they sometimes get confused why a power supply is only delivering 0.634 A to the load and not the 1 A that they set it for. The following video is made by a colleague of mine and it explains CV and CC modes on a power supply and how the load characteristics determine which mode the power supply is in. The first video explains from a theoretical point of view and the second one demonstrates it on a power supply and DC electronic load.





7 comments:

  1. The first video explains from a theoretical point of view and the second one demonstrates it on a power supply and DC electronic load.vme power supply

    ReplyDelete
  2. شركة نقل اثاث بالدمام التفاؤل شركة نقل اثاث بالخبر كما انها افضل شركة نقل اثاث بالجبيل نقل عفش واثاث بالجبيل والخبر والقطيف والدمام
    شركة نقل اثاث بالدمام
    شركة نقل اثاث بالجبيل
    شركة نقل اثاث بالقطيف

    ReplyDelete
  3. http://transferefurniture.bcz.com/2016/07/31/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%ac%d8%af%d8%a9/ شركة نقل عفش بجدة
    http://transferefurniture.bcz.com/2016/08/01/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9/ شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
    http://transferefurniture.bcz.com/2016/08/01/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%85/ شركة نقل عفش بالدمام
    http://transferefurniture.bcz.com/2016/07/31/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ شركة نقل عفش بالرياض
    http://transferefurniture.bcz.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9/
    http://transferefurniture.bcz.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81/

    ReplyDelete
  4. I think that you should use this tips and hints. Thats way you will write amazing dissertation and you should check it out as soon as possible

    ReplyDelete
  5. من الخدمات التي لا تقل أهمية عن كافة الخدمات التي تقدمها شركة تنظيف بالبخار بالرياض هي تنظيف موكيت ,ولأننا جميعاً نعلم أن الموكيت سهل التلف للغاية إذا تم غسله أو تنظيفه بطريقة غير صحيحة فتقوم شركتنا بتوفير هذه الخدمة على قدر عالي من الجودة باستخدام أجهزة تنظيف بالبخار على أعلى مستوى حتى يعود الموكيت نظيفاً وجديداً بدون أي تلف أو خسائر. .… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة تنظيف بالبخار بالرياض

    افضل شركة نقل اثاث برابغ هل تعبت من النقل نظرا لمتاعبه ؟ هل تود نقل أثاثك من منزل الى أخر وتخاف عليه من التجريح أو التكسير ؟.
    هل تود الحفاظ على عفشك عند نقله من مكان إلى أخر؟
    الشركة تقوم بنقل الأثاث في رابغ مع فكه و تغليفه و تعبئته و نقله و إعادة فكه بأسعار تتناسب مع إمكانية كل عميل
    فلدى الشركة كل المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه ولديها أيضا العمالة الفنية المدربة والمعدات الحديثة التي تشمل الأوناش والسيارات المبطنة لحماية الأثاث من التجريح أو التصادم أثناء عملية النقل وذلك لضمان سلامة العفش سعيا للحصول على رضا العميل وتحقيق راحته,
    نتميز عن غيرنا بالأسعار وفي تحقيق أفضل مستوى خدمة .… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة نقل اثاث برابغ

    شركة نقل اثاث بالرياض  نقل عفش بأحدث التقنيات المكشوفة و المغطاة وفقاً لنوع و حجم المنقولات التغليف باساليب مختلفة وفقاَ للمنقولات نقل اثاث منزلك على يد مختصين مدربين بعناية و نقوم بتطيرهم بشكل مستمر نقوم بنقل الاثاث بارخص الاسعار شركة نقل اثاث بشمال الرياض نقوم باستخدام الاوناش و السلالم الخاصة بعملية النقل كي نقوم بنقل عفشك بشكل خالى من اى خدش .… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة نقل اثاث بالرياض

    ReplyDelete
  6. Babel account & manag contracting companies
    The program includes 12 specialized systems in contracting field and providing explanation library
    of 145 videos with total of 6 hours of explanation and providing more than 200 questions in the
    field of contracting and group of essays which serve contracting companies.
    برنامج محاسبة مقاولات
    برنامج محاسبة شركات المقاولات
    برنامج مقاولات
    برنامج ادارة شركات المقاولات
    برنامج الاستثمار العقارى
    برنامج استثمار عقارى
    برنامج لشركة استثمار عقارى
    برنامج ادارة محطات الخرسانة
    برنامج محطات خرسانة

    ReplyDelete