Tuesday, August 2, 2011

Getting Up Close And Personal With Your Local Oscillator

Recently I had an article published that discusses using a counter with gap-free measurement capability to perform signal analysis on local oscillators in communication, radar, and electronic warfare designs. Below you will find the intro to the article and a link to the article in its entirety. The article appears in Electronic Military & Defense.

A local oscillator (LO) is the heart of any modern radar, electronic warfare or communication system. LOs produce carrier signals for our transmitters and reference signals for our receivers. With more and more data being squeezed into small bandwidths and the continual need to resolve targets accurately in crowded areas,  ensuring an LO has high stability and spectral quality is a critical part of modern transmitter and receiver design.

To verify stability and spectral quality, instruments like signal analyzers provide a great wide-area view of the noise and spectral content around the LO carrier signal. Where they fall short is providing a clear picture of the phase noise close to the carrier. Modern frequency counters can pick up where instruments like signal analyzers leave off. This article discusses how the high resolution and gap-free measurement capability found in modern counters can be used to get you closer to your LO signal.





12 comments:

  1. شركة نقل اثاث بالدمام التفاؤل شركة نقل اثاث بالخبر كما انها افضل شركة نقل اثاث بالجبيل نقل عفش واثاث بالجبيل والخبر والقطيف والدمام
    شركة نقل اثاث بالدمام
    شركة نقل اثاث بالجبيل
    شركة نقل اثاث بالقطيف

    ReplyDelete
  2. http://transferefurniture.bcz.com/2016/07/31/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%ac%d8%af%d8%a9/ شركة نقل عفش بجدة
    http://transferefurniture.bcz.com/2016/08/01/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9/ شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
    http://transferefurniture.bcz.com/2016/08/01/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%85/ شركة نقل عفش بالدمام
    http://transferefurniture.bcz.com/2016/07/31/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ شركة نقل عفش بالرياض
    http://transferefurniture.bcz.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9/
    http://transferefurniture.bcz.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81/

    ReplyDelete
  3. To get free robux use free robux generator for the free robux generation.

    ReplyDelete
  4. I recommend you to read https://resumecvwriter.com/blog/what-to-include-in-a-resume if you re going to write resume. I am sure that these tips will help you to get the job of your dream.

    ReplyDelete
  5. شركة تنظيف فلل شمال الرياض لخدمات التنظيف حيث تٌعاني الكثير من ربات البيوت في تنظيف المنزل بصورة عامة خاصةً إذا كانت ذات مساحات

    المصدر: شركة تنظيف فلل شمال الرياض

    شركة تنظيف فلل غرب الرياض عادة ما يكون مالكي الفلل والقصور في حيرة من أمرهم حيال الأمور المعلقة بالتنظيف خاصة وأن ذلك العمل في حاجة إلى مجموعة كبيرة

    المصدر: شركة تنظيف فلل غرب الرياض

    شركة تنظيف فلل جنوب الرياض تعطي اهتمامها لراحة عملائها المواطنين القانطين بجنوب الرياض وأياً من المناطق الأخرى المجاورة، ولكل من ممتلكي الفلل الراغبين

    المصدر: شركة تنظيف فلل جنوب الرياض

    شركة مكافحة حمام بالرياض من أصعب العوائق التي قد تواجهها هي ما لا تستطيع التحكم بحدوثها بل تجدها تحدث بشكل مفاجئ لتضطر فيما بعد إلى مواجهة العوائق

    المصدر: شركة مكافحة حمام بالرياض

    شركة جلي بلاط جنوب الرياض أعمال التنظيف للأرضيات واحدة من أكثر الأعمال صعوبة على الإطلاق لما تحتاجه من معدات خاصة وخبرة مهنية للتعامل مع كافة أنواع الأرضيات

    المصدر: شركة جلي بلاط جنوب الرياض

    شركة جلي بلاط شمال الرياض تعد مهمة جلي البلاط أحد المهام الشاقة التي تقوم بها ربة المنزل خاصةً في حال تواجده في المطبخ أو غرفة

    المصدر: شركة جلي بلاط شمال الرياض

    ReplyDelete
  6. Babel account & manag contracting companies
    The program includes 12 specialized systems in contracting field and providing explanation library
    of 145 videos with total of 6 hours of explanation and providing more than 200 questions in the
    field of contracting and group of essays which serve contracting companies.
    برنامج محاسبة مقاولات
    برنامج محاسبة شركات المقاولات
    برنامج مقاولات
    برنامج ادارة شركات المقاولات
    برنامج الاستثمار العقارى
    برنامج استثمار عقارى
    برنامج لشركة استثمار عقارى
    برنامج ادارة محطات الخرسانة
    برنامج محطات خرسانة

    ReplyDelete
  7. We offer a wide range of Custom Essay Writing Service that seeks to provide a solution to all our clientele writing needs. Our writers have up doctorates credentials to give that assurance to our clientele of receiving high caliber Custom Essay Service to realize their aspirations of admirable grades affordably.

    ReplyDelete