Wednesday, September 1, 2010

Some More on Waveform Summing Using the 33521A and 33522A

On the Aug 6th post (click here to go to Aug 6th post) I promised to follow-up with some more information on Agilent’s new 33521A and 33522A 30 MHz FG/AWGs waveform summing capability. The function can be accessed through 3352xA’s modulation menu. The sum feature allows you to mathematically add one waveform to another to easily create more complex waveforms. For instance you could do a ARB + sine wave or gaussian noise + square wave. The summing feature allows you to define the frequency and amplitude ratio (up to 100%) of the summing waveform. As an example, the scope screen shot shows a 10 KHz square wave with a 100 KHz triangle wave summed at 10% amplitude (kind of looks like Bart Simpson’s head). A great example application for the summing functionality is testing a circuit's noise immunity. For instance you could simulate a clock signal and add noise to it to see how it affects signals derived from the clock. Or you could add a 60 Hz sine wave to a custom arb waveform to simulate power line noise.
I recently got a question from a 33521A customer asking how the waveform specs, such as jitter or harmonic distortion, change when using waveform summing. I think this customer was assuming that we use some type of analog method to do the summing. The answer is the waveform specs don’t change at all. The reason is because the summing is performed mathematically in the chip that creates the waveform points so you can think of the summing feature as an easy way to create an arb. 

8 comments:

  1. Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.
    moved here

    ReplyDelete
  2. Stuck on writing a term paper? Learn how to properly write a term paper here guys.

    ReplyDelete
  3. شركة تنظيف فلل شرق الرياض تعاني الكثير من السيدات ممن تمتلك منزل ذو مساحة شاسعة أو تعيش في قصر كبير من مشكلة التنظيف حيث يصعب عليها إتمام المسئوليات

    المصدر: شركة تنظيف فلل شرق الرياض

    شركة جلي بلاط شرق الرياض الكثير من ربات البيوت تُعاني عملية التنظيف وجلي الدهون وإزالة البقع خاصةً من البلاط والسيراميك حيث يتميز بوجود فراغات

    المصدر: شركة جلي بلاط شرق الرياض

    شركة جلي بلاط سعر المتر هنالك الكثير من النتائج التي عادة ما تظهر لك عند البحث عن الأسعار المقدمة من قبل الشركات جراء جلي البلاط للمتر، ولكن من المؤسف

    المصدر: شركة جلي بلاط سعر المتر

    شركة تلحيم خزانات فيبر جلاس بالرياض تُعد خزانات المياه من الضروريات التي لا غنى عن تواجدها بكثير من المباني التي لا تتوافر بها المياه بالأدوار العليا

    المصدر: شركة تلحيم خزانات فيبر جلاس بالرياض

    شركة جلي بلاط غرب الرياض افضل الشركات حيث تُعاني الكثير من ربات البيوت في تنظيف الارضيات والدرج خاصةً إذا كان من البلاط حيث يحتوي على الكثير

    المصدر: شركة جلي بلاط غرب الرياض

    شركة تنظيف شبابيك بالرياض متكاملة الخدمات التي تسعى نحو الأفضل منذ النشأة الأولى لها وتواجدها بالميدان؛ وما هذا إلا لعرض أفضل

    المصدر: شركة تنظيف شبابيك بالرياض

    ReplyDelete
  4. You are very good at that.
    คาสิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพที่สุดในตอนนี้
    โปรโมชั่นGclub ของทางทีมงานตอนนี้แจกฟรีโบนัส 50%
    เพียงแค่คุณสมัคร สล็อตออนไลน์ กับทางทีมงานของเราเพียงเท่านั้น
    ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ
    สมัครสล็อตออนไลน์ >>> Goldenslot
    สนใจร่วมสนุกกับ คาสิโนออนไลน์ คลิ๊กได้เลย
    มีทั้งคาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

    ReplyDelete