Wednesday, August 18, 2010

You Can Get a Watchdog with Your Power Supply?

Watchdog timers are common place in the world of computing and embedded systems. It’s the watchdog timer’s job to notice if a computing device, such as a microcontroller, has hung up or froze. If it has the watchdog timer performs a reset. The whole thing works by setting the watchdog timer for a specific count. Once the computing device starts operating the watchdog timer starts its counting. It is the computing device’s job to send a command to the watchdog timer to let it know it is still running (referred to as “kicking the dog” or “feeding the dog”). Once the watchdog gets that command it resets  and starts counting again.
Recently Agilent added watchdog timer functionality to its N6700 modular power system family of supplies. The N6700 watchdog functionality works similar to the description above with the “feed the dog” timer reset coming from the IO connection with the computer. A timer reset occurs whenever SCPI traffic from the computer occurs. If the watchdog timer does not receive a reset in the user’s specified count it goes into a protection mode and shuts its outputs off.
The whole idea of adding this functionality developed from customer feedback. The customer was running durability tests on multiple DUTs. The tests lasted for weeks or months at a time. During the tests it wasn’t uncommon for the computer to freeze or crash (damn you windows). During testing the supply outputs were cycled high and low. If the computer goes down while the supplies are on the high end and there was no one around to notice the DUTs would be destroyed. From there the tests had to be started from scratch with new DUTs, very costly. The moral of the story here is do not be afraid to tell your test and measurement company reps what capabilities you need because they do listen!

6 comments:

  1. شركة كشف تسربات المياه شرق الرياض شركة كشف تسربات المياه شرق الرياض
    شركة كشف تسربات المياه غرب الرياض شركة كشف تسربات المياه غرب الرياض
    شركة كشف تسربات المياه جنوب الرياض شركة كشف تسربات المياه جنوب الرياض

    ReplyDelete
  2. Follow my link to learn about resume objectives and find out how to build perfect CV

    ReplyDelete
  3. افضل شركة نقل اثاث برابغ http://ow.ly/BU8B50owgjN طرق نقل العفش برابغ ؟
    تتمكن الشركة من القيام بأعمال نقل العفش برابغ اعتمادا على مجموعه من أفضل الطرق والأساليب ؛فقط يمكن الحديث عن أبرز الطرق :

    1-الاعتماد على الأوناش الحديثة
    تعتبر الأوناش الحديثة سواء الكهربية والهيدرليكية من أهم الأساليب المعتمد عليها فى أعمال نقل العفش ؛تلك الأوناش تتمكن من الوصول الى الأماكن الاكثر ارتفاعا بسهوله كبيرة ويتم الوصول الى النوافذ والقيام بأعمال نقل صحيحة ومميزة ؛فالأوناش توفر الوقت والجهد للقيام بأعمال النقل دون تعرض الاثاث لأى خدوش أو تكسير .

    يتم التوجه الى الأوناش بسبب ضيق حجم المنزل وعدم القدرة على نقل الاثاث بالطرق اليدوية ؛وأيضا كبر حجم الاثاث من الطرق التى تصعب من القيام بأعمال النقل بالطريقة الصحيحة ؛لذلك تعتبر الأوناش أفضل الوسائل المعتمد عليها ؛وتأخذ شركة نقل اثاث بالرياض فى اعتبارها القيام بأعمال صيانة سريعه ومميزة منعا للتعرض لأى تلفيات أو مشكلات أو مخاطر لأى عاملين يعتمدون على الأوناش فى القيام بالنقل.

    2-الاعتماد على السيارات الحديثة
    تعتمد شركة نقل عفش برابغ على مجموعه من السيارات الحديثة ذات الأحجام المختلفه من أجل القيام بأعمال نقل العفش بطريقه صحيحة ؛تلك السيارات تم اعدادها خصيصا من أجل القيام بنقل العفش من مكان الى مكان أخر ؛تلك السيارات لها مجموعه من الأغطية التى تحمى الأثاث بمختلف أشكاله من التعرض للأتربه أو الشوائب أو العوالق الخطيرة ؛كما أن الاثاث سرعان ما يتعرض للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء .

    تلك السيارات تتمكن من القيام بأعمال نقل العفش من مكان الى مكان أخر ؛كما تتمكن الشركة من الانتقال الى كافه الأماكن واختيار الطرق الممهدة .

    3-الاعتماد على الناقلات
    تعتمد الشركة على مجموعه من أفضل الناقلات الحديثة التى تتمكن من تحمل جميع الأوزان ؛والحفاظ على سلامة المنقولات من مكان الى مكان أخر دون تعرض الاثاث لأى خدوش أو عوالق خطيرة .

    خطوات القيام بأعمال نقل العفش برابغ
    1-أعمال تعبئة العفش
    تعتمد الشركة على مجموعه من أفضل أدوات التعبئة والعلب الكرتونية والحاويات المختلف مساحاتها من أجل القيام بأعمال تعبئة صحيحة تساعد على حمايه الاثاث أو العفش من التعرض للعديد من الكسور والخدوش بأشكالها المختلفه .

    2-أعمال فك وتركيب الاثاث
    هذه الطريقه من أحدث الأساليب المعتمد عليها من أجل نقل الاثاث بطريقه صحيحة منعا للتعرض لأى خدوش أو تلفيات ؛لذلك يتم تفكيك قطع الاثاث الى قطع صغيرة ويتم ترقيمه بأرقام محددة مما يساعد الأمر على سهوله نقله من مكان الى مكان أخر وتركيبه مرة أخرى بعد التفكيك ؛لذلك يتم ترتيب العفش بطريقه صحيحة داخل السيارات من أجل سهوله نزوله مرة أخرى .

    3-أعمال تغليف الاثاث
    تتمكن شركة نقل اثاث برابغ من القيام بأعمال تغليف الاثاث اعتمادا على مجموعه من الأدوات المميزة سواء البطاطين السميكة التى تساعد على حمايه الاثاث من التعرض لأى خدوش أو قطع ؛كما يتم الاعتماد على فريق عمل مميز من أفضل العاملين المتخصصين اللذين لديهم خبرات واسعه فى اختيار أفضل أدوات التغليف من أجل حمايه الاثاث من التعرض للمزيد من الخدوش أو التلفيات أو القطع .

    4-أعمال تخزين العفش
    تعتمد شركة نقل عفش برابغ على مجموعه من أفضل أماكن التخزين سواء مجموعه من المخازن أو المستودعات الكبرى التى تمكن الأفراد من القيام بأعمال التخزين لكافه أشكال الاثاث مهما بلغت أوزانها أو أحجامها .… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة نقل اثاث برابغ

    ReplyDelete