Thursday, August 12, 2010

Waveform Sequencing Capability is now in the GP Realm

As Moore’s law continues to chug along FPGAs, memory, ASICs, and the like continue to get faster and cheaper. This has led to a steady trickle down affect of features, speeds, and specifications that in the past were only found in high price instrumentation move into general purpose (GP) instrumentation. One recent example being waveform sequencing capability. Waveform sequencing is the ability to seamlessly transition (no discontinuities in the output) from one waveform in memory to another waveform somewhere else in memory. Waveform sequencing allows you to create complex easily reconfigurable waveforms by pasting together other simpler waveforms in memory. It is analogous to creating a custom playlist on your MP3 player. Some of Agilent’s recent product releases that provide waveform sequencing capability include the N6705A DC Power Analyzer (see image) and the just released 33521A and 33522A 30 MHz function / arbitrary waveform generators. The N6705A has a high power current or voltage arbitrary waveform generator in it with waveform sequencing capability. The 33521A and 33522A sequencing ability allow you to transition from one waveform to another using either cycle counts or triggers. For example let’s say I have waveform A, B, and C stored in my 33521A’s memory. I could create a complex waveform using a sequence that repeated waveform A 27 times, then runs waveform B continuously until a trigger is received, and then runs waveform C 2 times. Below is a link to a video staring yours truly that demonstrates the waveform sequencing capability of the 33521A and 33522A.

33521A and 33522A Sequencing Demo

9 comments:

  1. If you wan to be really educated, you should know how to write classification essay. On https://pro-essay-writer.com/blog/classification-essay you can find advices about writing.

    ReplyDelete
  2. [URL="https://www.noornada.com/"]شركة مكافحة حشرات[/URL]
    [URL="https://www.noornada.com/anti-termites-tabuk/"]شركة مكافحة النمل الابيض بتبوك[/URL]
    [URL="https://www.noornada.com/pest-control-tabuk/"]شركة مكافحة حشرات بتبوك[/URL]
    [URL="https://www.noornada.com/spraying-pesticides-tabuk/"]شركة رش مبيدات بتبوك[/URL]

    ReplyDelete
  3. شركة نقل اثاث بالرياض   http://ow.ly/u3p550owgOn نقل عفش بتعتبر أعمال نقل العفش من أهم الأعمال على الاطلاق ؛فالكثير من الأفراد يحتاجون الى القيام بأعمال النقل المميزة لحمايه كافه أجزاء الاثاث من التعرض للتكسير أو الخدوش وغيرها من الأمور الأخرى ؛لذلك نحن شركة نقل عفش بالرياض التى تعتمد على أفضل العاملين المتخصصين وأفضل الأساليب الحديثة للقيام بنقل جميع أجزاء الاثاث سواء غرف النوم والسفر والصالونات وغيرها من الأدوات المكتبية والأدوات الخاصه بالأمور الفندقية وغيرها من أجزاء الاثاث التى تتعلق بالشقق والقصور والفلل وجميع الأمور الأخرى .

    تتخصص الشركة فى أعمال نقل الأجهزة الكهربية وغيرها من الأمور الأخرى التى تتعلق بالمطابخ وغيرها من الأمور الأخرى ؛فقط نحن شركة نقل عفش بالرياض التى تعتمد على أفضل الأساليب الحديثة والطرق المميزة للقيام بأعمال نقل العفش .… اقرأ المزيد

    المصدر: شركة نقل اثاث بالرياض

    ReplyDelete
  4. i love this post

    คาสิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพที่สุดในตอนนี้
    โปรโมชั่นGclub ของทางทีมงานตอนนี้แจกฟรีโบนัส 50%
    เพียงแค่คุณสมัคร สล็อตออนไลน์ กับทางทีมงานของเราเพียงเท่านั้น
    ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ
    สมัครสล็อตออนไลน์ >>> Goldenslot
    สนใจร่วมสนุกกับ คาสิโนออนไลน์ คลิ๊กได้เลย
    มีทั้งคาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

    ReplyDelete
  5. الأرضيات المتدلية، أو الثقوب الموجودة في الأخشاب أو حتى الأجزاء المجوفة في منزلك قد تكون إشارات واضحة لوجود النمل الأبيض، وقد تُشاهده بعينك في بعض الأحيان.

    شركة مكافحة النمل الابيض ببريدة
    شركة مكافحة النمل الابيض بخميس مشيط
    شركة مكافحة النمل الابيض بالخبر
    شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام

    ReplyDelete