Friday, June 4, 2010

Why is the Voltage Double the Value I Set on the Function Generator??

One question that comes up a lot from junior engineers when measuring the output of a function/arbitrary waveform generator (FAWG) with a scope or DMM is "why is the measured voltage double the value I set on the FAWG?" The quick answer to that question is there is an impedance mismatch that is causing the discrepancy. Below is a link to a YouTube video created by a colleague of mine that quickly and clearly answers that question.

33220A: The voltage is double the value I set....WHY?

10 comments:

  1. كشف تسرب المياه الكترونيا كشف تسرب المياه الكترونيا

    شركة كشف تسربات المياه شمال الرياض شركة كشف تسربات المياه شمال الرياض
    شركة كشف تسربات المياه شمال الرياض شركة كشف تسربات المياه شمال الرياض
    اسعار كشف تسربات المياه اسعار كشف تسربات المياه
    شركة كشف تسربات المياه شرق الرياض شركة كشف تسربات المياه شرق الرياض
    ارقام كشف تسرب المياه ارقام كشف تسرب المياه
    جهاز كشف التسربات المياه جهاز كشف التسربات المياه
    شركات الكشف عن تسربات المياه بالرياض شركات الكشف عن تسربات المياه بالرياض
    شركة كشف تسربات المياه غرب الرياض شركة كشف تسربات المياه غرب الرياض
    كشف تسربات المياه بدون تكسير كشف تسربات المياه بدون تكسير
    شركة عزل فوم بالرياض شركة عزل فوم بالرياض

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. tutu app
    tutuapp apk
    tutu app free
    tutuapp vip
    The quick answer to that question is there is an impedance mismatch that is causing the discrepancy.

    ReplyDelete
  4. vshare
    vshare download
    vshare market
    vshare apk
    vshare helper
    vshare ios
    The quick answer to that question is there is an impedance mismatch that is causing the discrepancy.

    ReplyDelete